主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM、 AWR1642
尊敬的 TI 支持人员,我将 TSW1400EVM、mmWave DEVPACK 和 AWR1642BOOST 连接在一起。 (以及 Radar Studio v1.7.4.0 + High Speed Data Converter Pro v4.70
对于 RADAR Studio 中的"完整性检查"、我关闭了所有2个 TX、仅打开1个 RX。 (使用 GUI、未勾选 Tx1和 TX2、勾选 Rx1) (然后是 RF Init)。
然后、我相应地执行其他配置、最后触发一个"帧"(由于没有 TX、该帧不应存在)。 但是、我得到了一些捕获数据。 有什么想法为什么? Tx 是否未正确禁用?
我还在探索使用此设置和"监听器"(仅接收)的可能性、从而了解为何关闭了所有 TX。 这里是 RADAR Studio 日志、二进制捕获文件以及随附为 zip 文件的屏幕截图。