This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:TX 禁用、但仍能在 TSW1400EVM 上捕获数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642980/awr1642boost-tx-disabled-but-still-get-data-captured-on-tsw1400evm

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAWR1642

尊敬的 TI 支持人员,我将 TSW1400EVM、mmWave DEVPACK 和 AWR1642BOOST 连接在一起。 (以及 Radar Studio v1.7.4.0 + High Speed Data Converter Pro v4.70

对于 RADAR Studio 中的"完整性检查"、我关闭了所有2个 TX、仅打开1个 RX。 (使用 GUI、未勾选 Tx1和 TX2、勾选 Rx1) (然后是 RF Init)。

然后、我相应地执行其他配置、最后触发一个"帧"(由于没有 TX、该帧不应存在)。 但是、我得到了一些捕获数据。 有什么想法为什么? Tx 是否未正确禁用?

我还在探索使用此设置和"监听器"(仅接收)的可能性、从而了解为何关闭了所有 TX。 这里是 RADAR Studio 日志、二进制捕获文件以及随附为 zip 文件的屏幕截图。

e2e.ti.com/.../awr1642notx.zip 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ucu、
    如果您未启用任何 Tx 并尝试通过 LVDS/CSI2捕获数据、则在本例中、AdcBuff 将具有一些垃圾数据。 Rx 打开时、它将捕获天线上的信号、数字转换后、AdcBuff 将会有一些垃圾数据、您可能会通过 TSW1400EVM 进行捕获。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好、感谢您的回复。

    是的、我知道那里可能有一些垃圾/噪音(/)、但假设76-81Ghz 范围内没有太多或可能没有信号、这可能不太可能? 。

    我今天还是会分析数据、稍后确认。

    在任何情况下、您是否能够确认以下理解

    问题1.  通过取消勾选 TX1和 TX2、然后执行"RF Init"、TX 绝对可以关闭?  是否需要其他命令来确保其关闭?

    我这里还没有任何设备可以物理检查是否存在射频信号。 谢谢

    Q2作为 ADC 对混合 TX 和 RX 的 IF 信号进行采样(参考:芯片的方框图)、是否可以说我可以在 没有 TX 的情况下期望 ADC 采样 RX 信号?

    在 Rohde 和 Schwarz 推出合适的高端测量系统之前、我再次尝试将其用作"监听器"/"分析仪"

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ucu、

    在通道配置和线性调频脉冲配置中、也选择了不存在 Tx 选项、这两个选项将确保所有 TX 关闭。

    当您关闭所有 Tx 并处于线性调频脉冲模式时、PA 将关闭(未传输信号)、但在内部它将与 LO 发生器生成的信号和接收到的信号混合。 因此、您可以有效地将其用作分析器。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jitendra、哦、这意味着它仍将与某个东西(来自 LO 的信号)混合! 您是否认为它仍可用作"分析仪"? 当我说“分析器”时,我的意思是从*另一个* AWR1642 (位于附近)捕获雷达传输。 我想只有在 TX LO 关闭时才能实现这一点?(是否可以关闭?-可能通过对特定寄存器进行编程/写入来实现?


    此致