请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他部件:AWR1642、 MMWAVE-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
我使用了 CCS Resource Explorer 从目录下载并安装 mmWaveSDKDemo -16xx 工程:
/Software/mmWave 培训/实验室/mmWave SDK 演示
并将项目安装到我的 c:/ti/workspace_v7中
我 的 xwr16xx_mmw_demo.bin 位于此处
从目录 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw
然后 我将 bin 文件烧写到 AWR1642升压板中、并可以使用 MMW 演示可视化工具来感应和显示数据。
我需要更改 dss_main.c 内源代码中的一些变量值
我可以更改并重新编译下载的工程、并使用 CCS-debug 来跟踪代码。
但不能使用 应用于 AWR1642BOOST 的 xwr16xx_mmw.bin 并连接到 MMW 可视化工具。
但是、如何修改下载的项目并制作自己的 mmw_demo.bin 以便可以使用 MMW 演示可视化工具?
非常感谢!