This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:为可视化工具编译 SDK Demo.bin

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/644529/ccs-awr1642boost-compile-sdk-demo-bin-for-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他部件:AWR1642MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我使用了 CCS Resource Explorer 从目录下载并安装 mmWaveSDKDemo -16xx 工程:

 /Software/mmWave 培训/实验室/mmWave SDK 演示

并将项目安装到我的 c:/ti/workspace_v7中

我 的 xwr16xx_mmw_demo.bin 位于此处

从目录 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw

然后 我将 bin 文件烧写到 AWR1642升压板中、并可以使用 MMW 演示可视化工具来感应和显示数据。

我需要更改 dss_main.c 内源代码中的一些变量值

我可以更改并重新编译下载的工程、并使用 CCS-debug 来跟踪代码。  

但不能使用 应用于 AWR1642BOOST 的 xwr16xx_mmw.bin 并连接到 MMW 可视化工具。

但是、如何修改下载的项目并制作自己的 mmw_demo.bin 以便可以使用 MMW 演示可视化工具?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    由于您已将" xwr16xx_mmw_demo.bin "刷写到 AWR1642BOOST、因此不允许您直接通过 CCS 在 xWR14xx/xWR16xx 功能模式下下载应用代码以加载到 MSS 程序存储器(TCMA)和/或 DSP L2/L3存储器(仅限 xWR16xx)。

    若要从 CCS 下载"xwr16xx_mmwm.bin"并调试代码、您需要使用"xwr16xx_ccsdebug.bin"刷写 AWR1642BOOST、该文件位于 mmwave-sdk 文件夹"$mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\utils\sccdebug 中。

    请参阅 mmwave-sdk-user-guide.pdf 第"3.节。 2. 2. 2. CCS 开发模式"、了解有关使用 CCS 模式下载和调试代码的更多详细信息。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reghu、
    感谢你的答复。 是的、我知道你说什么。 我需要的是、我可以构建一个 demo.bin CAN 闪存(我称为它已烧坏)到 AWR1642Boost、并且可以在没有 ccsdebug.bin 的情况下使用 visualizer。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    是的,您可以刷写 demo.bin 并将其与可视化工具配合使用。

    -Raghu