This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:有关 AWR1243的一些问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640901/awr1243-some-questions-regarding-awr1243

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1443

尊敬的团队

希望您能帮助我的客户、请查看以下查询。

 

1)     1)数据表给出了以下有关 VIOIN 的信息:



最大/最小值仅与3.3V 匹配。 那么、我可以为 VIOIN 使用1.8V 电压吗? 在这种情况下、限制是多少(最小值/最大值)?

VIOIN_18的用途是什么? VIOIN 用于为所有 CMOS I/O 供电。 您可以澄清这个问题吗?

2) 2)     有两个射频电源:VIN_13RF1和 VIN_13RF2、在旁路模式下可由1.3V 或1V 供电。 在使用1V 电源时、AWR 如何知道绕过其内部 LDO? 如果是旁路、我是否应该将电容器连接到 VOUT_PA?

3) 3)     从单独的外部 LDO 提供 VIN_13RF1和 VIN_13RF2是否有一些优势? 这些电源是否共享相同/不同的 LDO? 有一个表5-3表示1.3V 耗电元件消耗的电流为2A。 您能否告知此电流在 VIN_13RF1和 VIN_13RF2之间的分布(如果它们可以单独提供)?

4) 4)     您是否知道每个1.8V 电源的电流消耗? 我是否应该分别为模拟用户(如合成器、APLL、VCO 等)和数字1.8V 用户(如 VIOIN_18DIFF)提供安静的1.8V 电压?

5) 5)     如果我要在每次上电/复位时通过 SPI 上载器件的固件补丁、我是否可以省略使用 QSPI 闪存? 如果可以、我是否应该将未使用的 QSPI 引脚连接到上拉/下拉? 顺便说一下,从表3-1可以看出 AWR1243没有 QSPI… 是真的吗?

6) 6)     您是否计划删除 LVDS 模式? 为什么在表3-1中将其称为 LVDS/Debug?

7)     7)表3-1显示 AWR1243没有 GP ADC。 但是、根据表4-1、有6个 GPADC 引脚。 什么是真的?

8)     根据 AWR1243勘误表(SWRZ071–2017年5月)、CSI 接口和射频 TX (ANA#07)之间存在一些串扰。 您是否知道 TI 是否计划修复此错误? 如果是、它是否会影响引脚?

 

如果您能回答上述问题、我将不胜感激。  

提前感谢

BR

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    这里有许多问题我还没有答案。 我将与 AWR 团队交谈、并要求他人作出回应。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    请在下面查找我的回复:

    1) 1)需要 VIOIN_18为3.3V GPIO 提供偏置电压。 在1.8V IO 电源支持上、我将向您回复。

    2) 2)用户需要通知 AWR 器件、如果需要使用 API 绕过内部 LDO、则不会自动检测。 rlRfSetLdoBypassConfig 是用于指示该情况的 API。 在任一种情况下、都需要在 VOUT_PA 引脚上进行衰减。

    3) 3)我们使用 LDO 的两个输出提供1.3V 的原因是 LDO 的电流限制。 您可以使用具有足够电流限制的单个 LDO 为 RF1和 RF2电源供电。 您仍然可以保持从 LDO 到 RF1和 RF2之间器件引脚的单独路由。 RF1和 RF2之间的电流大致相等。

    4) 4)对于不同的1.8V 电源、您不需要单独的电源。 但是、在所有1.8V 电源都需要"干净"。 您可以参阅数据表以了解噪声要求。

    5) 5)如果在每次启动后通过 SPI 下载代码、则可以省略串行闪存。 AWR1243器件确实具有 QSPI 线路、但一旦我们拥有具有完整 ROM 的生产器件、对串行闪存的要求几乎就会消失。

    6) 6) LVDS 接口仅用于调试、不计划生产。

    7) 7)在 AWR1443和 AWR1642中、由于 GP ADC 是仅限前端的器件、因此 AWR1243上没有 GP ADC。 在 AWR1243中、这些引脚用于内部调试。

    8) 8) CSI 耦合问题将在器件/封装上解决、因此不会对此进行焊球输出更改。 它是透明的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,感谢您的出色支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、是否有任何新的重新分级第一个问题?
    仍在等待您对此的回复。

    非常感谢
    此致、
    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    是的、我们确实支持1.8V IO 配置。

    此致、
    Vivek