请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 您好!
在 SDK1.1中的 IWR1443捕获演示中、我想重复触发1个预设配置帧。
配置如下:
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
低功耗0 0
ProfileCfg 0 77 5 29 0 9 1 128 6000 0 48
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 3
帧配置0 128 1 30 1 0
设置 HSI LVDS ADC 禁用
sensorStart
我假设这将配置传感器并触发1帧。
但是、当我希望在最后一个帧完成后立即再次触发时、我应该在哪里添加代码以及什么代码?
我尝试在 CaptureDemo_eventCallbackFxn 中的 RL_RF_AE_FRAME_END_SB 情况下添加 rlSensorStart (RL_DEVICE_MAP_INTERNAL_BSS)。
但它不起作用?
有什么建议吗?
谢谢!