This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:SDK1.1、捕获演示、如何反复触发预设配置的1帧?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641752/iwr1443-sdk1-1-capture-demo-how-to-repeatedly-trigger-1-frame-of-a-preset-configuration

器件型号:IWR1443

您好!  

在 SDK1.1中的 IWR1443捕获演示中、我想重复触发1个预设配置帧。

配置如下:

FlushCfg

DfeDataOutputMode 1

通道配置15 3 0

ADCfg 2 1.

AdcbufCfg 0 1 1

低功耗0 0

ProfileCfg 0 77 5 29 0 9 1 128 6000 0 48

线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 3

帧配置0 128 1 30 1 0

设置 HSI LVDS ADC 禁用

sensorStart

我假设这将配置传感器并触发1帧。

但是、当我希望在最后一个帧完成后立即再次触发时、我应该在哪里添加代码以及什么代码?

我尝试在   CaptureDemo_eventCallbackFxn 中的 RL_RF_AE_FRAME_END_SB 情况下添加 rlSensorStart (RL_DEVICE_MAP_INTERNAL_BSS)。

但它不起作用?  

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    您可以设置“no of frames :0”(帧数:0),并且可以无限触发帧,直到您发出 sensor stop 命令。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghu、

    我只是测试了触发功能、因为每个帧都计划由外部信号触发、并且每个帧只触发一个帧。
    这用于与整个系统的其他部分同步。

    因此、无限帧不适合我的需求。

    您知道我更改代码的问题是什么吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我认为您只需设置适当数量的帧来进行同步。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但我想通过外部脉冲再次触发它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    您将需要一个外部器件或外围设备来适当地触发此操作。


    谢谢、
    Akash