请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我最近安装了版本01.01.00.02和培训实验1.5.5。 我相信我拥有正确的环境、如所附图像所示。 使用 xdctools_3_50_00_10_core。
但是、我无法在 CCS 7.3中编译 IWR1443的任何实验。 SDK 演示的编译 可通过命令行进行。 此外、我使用以前版本的 CCS 和 SDK 构建实验没有任何问题、我可以返回但不会返回。
非常感谢、
Paul