This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:构建实验时遇到问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643131/ccs-iwr1443boost-problem-building-labs

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近安装了版本01.01.00.02和培训实验1.5.5。 我相信我拥有正确的环境、如所附图像所示。 使用 xdctools_3_50_00_10_core。

但是、我无法在 CCS 7.3中编译 IWR1443的任何实验。 SDK 演示的编译 可通过命令行进行。 此外、我使用以前版本的 CCS 和 SDK 构建实验没有任何问题、我可以返回但不会返回。

非常感谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    1.5.5中的所有培训实验都适用于 SDK 版本1.0而非1.1、因此您需要为此暂时降级。

    新 SDK 正在进行更改、将在几周内推出。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回复。 我假设情况就是这样。 另一个问题。 您能告诉我将 SDK 演示、特别是捕获代码导入 CCS 的最简单方法吗? 这些演示由 makefile 驱动、如您所知。 如果这是一项微不足道的任务和之前提出的问题、请道歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    遗憾的是、此时没有其他方法。


    谢谢、
    Akash