This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:无法连接到 AWR1642BOOST 的 COM 端口

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637662/awr1642boost-cannot-connect-to-com-port-for-awr1642boost

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642UNIFLASH

大家好、

我想使用 适用于 AWR1642BOOST 的毫米波演示可视化工具。  

我为 AWR1642BOOST 加电并将 AWR1642BOOST 连接到 PC。 COM 端口如 Attach 中所示。

但当我配置 COM 端口时、  它始终在 PC 上显示"等待数据"。 请检查附件。

即使我使用 Chrome 浏览器或 IE 浏览器、或者我尝试反复连接、或者我重新启动 PC 或使用其他 PC、   

AWR1642BOOST 无法连接到连接等 COM 端口。

您能帮我提供一些建议吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    "等待数据"是配置串行端口后出现的正常消息。
    使用"SENDCONFIG to mmWave device"配置 AWR1642设备时是否遇到任何错误?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghunandan、

    现在、我可以 将 AWR1642与 Visualizer 正确连接。  步骤如下:

    我使用 uniflash 加载 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件。 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件位于中

    "mmwave_sdk_01_00_02\ packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin"文件夹。

    SOP0 SOP1 SOP2=101。

    2.然后在 Chrome 浏览器中打开 Visualizer。 选择 SDK 版本1.1。

    3.更改 EVM 上的 SOP0 SOP1 SOP2=011。 并为 EVM 通电。 DS2和 DS4已开启。  DS3被关闭。

    4.在可视化工具 GUI 上,选择选项/串行端口,然后在上面的帖子中描述的 PC 上显示“等待数据”。

    5.单击"SENDCONFIG to mmWave device (传感器配置到毫米波器件)"、然后显示"Hardware connect (硬件连接)"、"On (打开)"控制台消息"、

    它显示"完成"。 请检查附件。 然后、我注意到 DS3已开启。

    我的问题:

    Q1:如果我需要  正确连接 Visualizer、是否需要加载中的 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件

    "mmwave_sdk_01_00_02\ packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin"文件夹、首先通过 uinflash

    然后更改 SOP0 SOP1 SOP2=011?

    问题2:我的步骤是否正确?

    Q3:当我 正确连接 Visualizer 时、 DS3打开、这没问题吗? 没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunandan、

    您能帮我验证我的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、
    A1:刷写 xwr16xx_mmw_demo.bin 后、将 SOP 设置更改为 SOP0 SOP1 SOP2 = 100、以便与可视化工具配合使用。
    A2:使用毫米波演示可视化工具的步骤正确。
    A3:不应打开 DS3 (nERROR)。 代码中似乎有一个异常。 这可能是因为您有错误的 SOP 设置。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghunandan、

    感谢您的支持。 现在、我再次加载了 xwr16xx_mmw_demo.bin、然后使用毫米波演示可视化工具。

    当我再次将 AWR1642BOOST 连接到毫米波演示可视化工具时、设置 SOP0 SOP1 SOP2 = 100。

    毫米波演示可视化工具可以正确连接。 但是、在我将 AWR1642BOOST 正确连接到毫米波演示可视化工具后、

    DS3仍处于开启状态。

    您是说 DS3应关闭。 对于我的此操作、您是否知道 DS3为何仍然打开?

    如何解决在将 AWR1642BOOST 正确连接到毫米波演示可视化工具后 DS3始终开启的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    DS3不是 nERROR、它是 GPIO_2、用于在传感器启动时点亮 LED。 您的操作正常。

    很抱歉、我之前的回复中将 DS3称为 nERROR。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunandan、

    好的。 感谢你的帮助。