请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
我拥有两个 AWR1643Boost 毫米波雷达。 当我闪存时、其中一个器件工作正常、并按预期工作。 但是、我发现自己无法刷写另一个雷达、并收到一条错误消息、指示它"无法连接到串行端口"。 SOP0和 SOP2跳线已正确连接到电路板、我已通过测量 C56两端的电压来验证 IC 没有任何问题。 我已使用 Uniflash 手动选择 AWR1642Boost 作为目标器件、而不是使用自动检测功能、因此请确保在加载映像之前对器件进行下电上电循环、我确信选择了正确的 COM 端口号。 我不确定如何解决此错误、我怀疑问题可能与雷达有关、但我不确定。 我收到此错误是否有任何可能的原因?
此致、Lance Ta