This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:Uniflash 出错-无法连接到串行端口

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641682/awr1642boost-error-with-uniflash---not-able-to-connect-to-serial-port

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我拥有两个 AWR1643Boost 毫米波雷达。 当我闪存时、其中一个器件工作正常、并按预期工作。 但是、我发现自己无法刷写另一个雷达、并收到一条错误消息、指示它"无法连接到串行端口"。 SOP0和 SOP2跳线已正确连接到电路板、我已通过测量 C56两端的电压来验证 IC 没有任何问题。 我已使用 Uniflash 手动选择 AWR1642Boost 作为目标器件、而不是使用自动检测功能、因此请确保在加载映像之前对器件进行下电上电循环、我确信选择了正确的 COM 端口号。  我不确定如何解决此错误、我怀疑问题可能与雷达有关、但我不确定。 我收到此错误是否有任何可能的原因?

此致、Lance Ta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    兰斯塔

    您是否可以仅附加处于通电状态且无法正常工作的 EVM 的快照/图片?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu、

    附件是我收到的错误类型图片。

    -Lance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lance、
    很抱歉、我猜我不清楚。 拍摄处于通电状态的 EVM 的图片并附加。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu、

    很抱歉造成混淆。 以下是我在上电时的 EVM。

    -Lance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    兰斯塔
    您是否仍面临闪烁问题? 还是已解决。

    -Raghu