请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件: AWR1642、 TSW1400EVM
团队、
AWR1642BOOST 是否是独立的 EVM?
您能否澄清与 MMWAVE-DEVPACK 的关系并简要说明何时需要 MMWAVE-DEVPACK?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
AWR1642BOOST 是否是独立的 EVM?
您能否澄清与 MMWAVE-DEVPACK 的关系并简要说明何时需要 MMWAVE-DEVPACK?
谢谢
FRAMziskus 您好、
AWR1642BOOST 可独立工作 、是一款独立的 EVM。
MMWAVE-DEVPACK 可与毫米波 EVM 配合使用、以实现从前端原始采集 ADC 数据以及评估射频性能和调试。此 MMWAVE-DEVPACK 可提供适用于 AWR1642器件的第二个 CAN 连接器。 DEVPACK-userguide 中提供了这些详细信息
需要 MMWAVE-DEVPACK 来连接 TSW1400EVM 等数据采集硬件。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------