This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 是否是独立的 EVM?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641794/awr1642boost-is-the-awr1642boost-a-standalone-evm

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642TSW1400EVM

团队、

AWR1642BOOST 是否是独立的 EVM?

您能否澄清与 MMWAVE-DEVPACK 的关系并简要说明何时需要 MMWAVE-DEVPACK?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FRAMziskus 您好、

    AWR1642BOOST 可独立工作 、是一款独立的 EVM。

    MMWAVE-DEVPACK 可与毫米波 EVM 配合使用、以实现从前端原始采集 ADC 数据以及评估射频性能和调试。此 MMWAVE-DEVPACK 可提供适用于 AWR1642器件的第二个 CAN 连接器。 DEVPACK-userguide 中提供了这些详细信息

    需要 MMWAVE-DEVPACK 来连接 TSW1400EVM 等数据采集硬件。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您澄清 Raghu!

    我对 AWR1642BOOST 中的"升压"附录感到困惑。 我通常认为这是对我们的一个 MCU EVM (例如 LaunchPad)的扩展。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速跟进问题:
    读取雷达芯片的原始数据是否需要 TSW1400EVM?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    是否有关于我的后续问题的更新?
    感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAMziskus 您好、

    如果您希望收集原始 ADC 数据并对该 ADC 数据执行后处理、则需要使用 TSW1400EVM 来收集 ADC 数据。

    如果您不打算这样做,则不需要 TSW1400EVM。

    -Raghu