主题中讨论的其他器件:AWR1243、 AWR1642、 AWR1443BOOST、 IWR1443、 IWR1642、 AWR1443
您好!
我与之合作的公司希望开发中远距离雷达应用、该应用可以检测距离内的物体
从~5m (尽可能近)到至少100m (最好是200m 以上)。 此外、方位角应尽可能大。
在寻找合适的传感器时、我找到了您的 AWR 产品系列。 我非常感谢您为提供如此多可理解的信息(文档和视频)所做的一切工作
您的产品和一般 FMCW 雷达系统的更多信息。 很棒的工作!
我还有一些问题、希望您能帮我。
1.对于上述应用、我认为 AWR1243是正确的选择、不是吗?
2.对于算法开发,您会建议以下硬件还是有其他建议?
AWR1243BOOST
-用于改善连接的 DevPack
- TSW1400用于捕获原始 ADC 数据
3.为了明确:借助此硬件、我可以将原始 ADC 数据保存到 PC 并对捕获的数据进行后处理?
但是、在捕获后、无法对"实时"数据进行后处理、对吧?
4、不使用 TSW1400、是否可以使用 TSW1405? 如果是、我们必须处理哪些限制?
5.由于我对这类传感器/雷达非常陌生,您是否也建议购买 AWR1443BOOST 或 AWR1642?
由于您为这些电路板提供了示例代码、并且"您可以在30分钟内运行第一个演示"、因此这可能有助于了解这些系统
为 AWR1243开发自己的算法会更容易吗?
非常感谢、
安瑞科