This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:远距离雷达开发的硬件建议

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST, AWR1642, AWR1443BOOST, IWR1443, IWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637384/awr1243boost-hardware-suggestion-for-long-range-radar-development

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243AWR1642AWR1443BOOSTIWR1443IWR1642AWR1443

您好!

我与之合作的公司希望开发中远距离雷达应用、该应用可以检测距离内的物体

从~5m (尽可能近)到至少100m (最好是200m 以上)。 此外、方位角应尽可能大。

在寻找合适的传感器时、我找到了您的 AWR 产品系列。 我非常感谢您为提供如此多可理解的信息(文档和视频)所做的一切工作

您的产品和一般 FMCW 雷达系统的更多信息。 很棒的工作!

我还有一些问题、希望您能帮我。

1.对于上述应用、我认为 AWR1243是正确的选择、不是吗?

2.对于算法开发,您会建议以下硬件还是有其他建议?

AWR1243BOOST

-用于改善连接的 DevPack

- TSW1400用于捕获原始 ADC 数据

3.为了明确:借助此硬件、我可以将原始 ADC 数据保存到 PC 并对捕获的数据进行后处理?  

但是、在捕获后、无法对"实时"数据进行后处理、对吧?

4、不使用 TSW1400、是否可以使用 TSW1405? 如果是、我们必须处理哪些限制?

5.由于我对这类传感器/雷达非常陌生,您是否也建议购买 AWR1443BOOST 或 AWR1642?

由于您为这些电路板提供了示例代码、并且"您可以在30分钟内运行第一个演示"、因此这可能有助于了解这些系统

为 AWR1243开发自己的算法会更容易吗?

非常感谢、

安瑞科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安瑞科、

    TI 的毫米波雷达产品系列分为 AWR1xxx 和 IWR1xxx 两个系列(www.ti.com/mmwave)。 AWR 系列面向汽车应用、而 IWR 面向更广泛的工业应用。

    器件的选择取决于您的场景要求、其中包括:目标对象(即 RCS)、最大距离和距离分辨率、最大速度和速度分辨率等以及产生的存储器和处理要求。

    虽然所有器件(即 AWR1243、xWR1443和 xWR1642)的目标范围都可达200m、但雷达数据集存储器和处理要求将决定您的应用的正确选择。 AWR1243是一款仅传感器前端器件、需要外部存储器和外部处理器来进行 FMCW 信号处理。 而 xWR1443和 xWR1642具有用于片上雷达处理的板载存储器、FFT 加速器和处理器(Cortex R4F 或 Cortex R4F + C674x DSP on 16xx)。

    我建议从 毫米波传感估算器工具开始 、输入您的场景要求、以查看哪种器件最适合您的需求。

    2.是的、如果要捕获原始 DFE 数据以进行算法开发、则需要毫米波 EVM (AWR1243或 IWR1443)+毫米波 DEVPACK + TSW1400数据采集卡。 毫米波培训系列下的以下视频培训 提供了使用毫米波 EVM 和 TSW1400捕获原始数据的分步说明: https://training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board?cu=1128486

    正确、您可以将原始 DFE 数据保存在 PC 上以进行离线分析(例如使用 Matlab)。

    不支持。TSW1400是唯一支持使用毫米波 EVM 和 DEVPACK 进行原始数据采集的平台。

    5.当然、拥有 IWR1443或 IWR1642 EVM 会非常有帮助、并且能够运行和了解开箱即用演示以开始评估过程、因为这些演示提供了用于距离、多普勒和到达角估算的完整基本 FMCW 信号处理链。 您可以在 毫米波演示可视化工具中更改场景参数 、以测试不同的传感配置。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安瑞科、

    上述回答是否回答了您的问题? 如果是、您能否将该主题标记为已回答?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    您的回答非常有帮助! 谢谢、很抱歉我之前没有回答。

    我想我有一个3个后续问题:

    1.在您作出响应后、我进一步了解了 IWR 器件。 正确吗、AWR1443和 IWR1443 /AWR1642和 IWR1642之间的唯一区别是温度范围、xWR1642上的 CAN 接口和 AWR 上的 AECQ100认证? 资质认证是否是器件价格差异巨大的原因(IWR1443 35.15$与 AWR1443 121.18$)?

    2.由于所有传感器都使用相同的雷达前端,因此我可以使用 IWR1443通过 LVDS 测量与 AWR1243相同的数据,对吗?

    3. AWR1243是否有"IWR 版本"?

    非常感谢! 非常感谢您的努力!
    安瑞科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安瑞科、

    很抱歉、后续操作延迟。 我已将这些问题转发给我们的营销团队、他们应尽快回复您。

    谢谢
    尼廷