请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 你好、冠军、
我的保管人计划使用 RO3003来构建他们的 AWR1642板。 在本例中、我们是否有建议的射频线宽度和与 GND 的距离?
当他们使用 t RO4835检查 TI EVM 设计时、发现线宽为0.18mm。 他们想知道使用该宽度的条件是什么、它是否满足50欧姆的阻抗要求。
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.