This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如果使用 RO3003、建议的线宽和到 GND 的距离

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642452/awr1642-the-suggested-line-width-and-distance-to-gnd-if-use-ro3003

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
   我的保管人计划使用 RO3003来构建他们的 AWR1642板。 在本例中、我们是否有建议的射频线宽度和与 GND 的距离?
    当他们使用 t RO4835检查 TI EVM 设计时、发现线宽为0.18mm。 他们想知道使用该宽度的条件是什么、它是否满足50欧姆的阻抗要求。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    为了满足50欧姆阻抗、PCB 制造商将能够为您想要使用的确切材料和厚度提供所需的布线宽度。 最好是从制造商那里获取堆叠、因为他们根据自己的制造对参数进行了微调。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    客户使用"AWR Txline"工具计算线宽、得到的值为0.21mm、这与我们在 TI EVM 中使用的值不同。
    因此、他们希望了解这些参数选择的原理。 根据您的意见、我能理解它是由 PCB 制造商而非 TI 提供的吗?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    可以使用仿真(如 HFSS 等仿真工具)来计算所有参数、也可以从制造商处获取。 它们包含所有参数、例如、到 GND 的射频布线、镀层厚度、是否存在空气等

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    谢谢、我现在很清楚。

    此致、
    Adam