请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1000EVM 主题中讨论的其他器件: LDC1101EVM、 LDC1101
我正在测试 LDC1000EVM 和接近传感器(Omron E2C-X10A)的组合
但存在问题。
LCR 表(Sanwa LCR700)和 LDC1000的电感测量值不匹配。
<< Omron E2C-X10A >>
LCR 表(100kHz):69uH
LDC 1000:1252uH (频率:450kHz、 传感器电容器100pF)
<< LDC1000EVM 板上印制的线圈>>
LCR 表(100kHz):17.4uH
LDC 1000:19.54uH (频率:3.6MHz)
为什么在 E2C-X10A 中不能正确计算电感?
如果您有任何想法、请告诉我。