This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:LDC1000电感问题

Guru**** 2582615 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM, LDC1101EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641689/ldc1000evm-ldc1000-inductance-problem

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101EVMLDC1101

我正在测试 LDC1000EVM 和接近传感器(Omron E2C-X10A)的组合
但存在问题。

LCR 表(Sanwa LCR700)和 LDC1000的电感测量值不匹配。
<< Omron E2C-X10A >>
LCR 表(100kHz):69uH
LDC 1000:1252uH (频率:450kHz、 传感器电容器100pF)

<< LDC1000EVM 板上印制的线圈>>
LCR 表(100kHz):17.4uH
LDC 1000:19.54uH (频率:3.6MHz)

为什么在 E2C-X10A 中不能正确计算电感?
如果您有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不熟悉 Omron E2C-X10A、但我会首先与制造商确认电感与频率曲线、以查看真实电感是多少。 您选择的电感器具有非常低的自谐振频率、因此100kHz 和450kHz 之间的差异会产生明显不同的读数。 我还会仔细检查电容器值、以确保其确实为100pF。
    对于 PCB 线圈、读数大约比 LDC1000低10%。 如果您正在寻找更精确的电感读数、我建议您使用 LDC1101、它是一款非常相似的器件、但精度显著提高。 您还可以在线找到评估模块:LDC1101EVM
    希望这能帮助您指明正确的方向!
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke。

    感谢您提供的有用信息。
    通过计算、我认为 Omron 的传感器还包含一个 C 储罐冷凝器。 可能是1700pF。
    我在未将电容器连接到 LDC 1000 EVM 的情况下仅连接了传感器。
    阻抗是一个很好的结果、但电感是一个单独差异很大的结果。
    因此、我将使用阻抗而不是电感来进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复和确认!
    谢谢、
    Luke