This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:到 CC2541的连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643028/tmp102-connections-to-cc2541

器件型号:TMP102
主题中讨论的其他器件: CC2541

您好!

我现在尝试使用 I2C 将 TMP102与 CC2541搭配使用。

根据 TMP102数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp102.pdf)、连接原理图如下所示。

因此、我想问以下问题:

问题1. 如何以及在何处将 TMP102 (引脚3 - ALERT)连接到 CC2541?

问题2. ALERT 引脚必须用于 TMP102正常运行? 如果这不是强制要求、我需要对该引脚执行什么操作? 连接到 GND、VCC 或悬空?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ALERT 引脚应该被连接至一个 GPIO 引脚并被监控为一个中断源。

    无需使用警报引脚。 该引脚可保持悬空或接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    谢谢。 )

    此致、