请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643028/tmp102-connections-to-cc2541
器件型号:TMP102主题中讨论的其他器件: CC2541
您好!
我现在尝试使用 I2C 将 TMP102与 CC2541搭配使用。
根据 TMP102数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp102.pdf)、连接原理图如下所示。
因此、我想问以下问题:
问题1. 如何以及在何处将 TMP102 (引脚3 - ALERT)连接到 CC2541?
问题2. ALERT 引脚必须用于 TMP102正常运行? 如果这不是强制要求、我需要对该引脚执行什么操作? 连接到 GND、VCC 或悬空?
谢谢你。
此致、
磅