请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
尊敬的先生:
我已将不带 EVM 板的 TDC1000-TDC7200连接到适用于流量计应用的 Arduino 板微控制器。
已成功完成。
我对触发引脚连接感到困惑、在 TDC1000和 TDC 7200中、我们都有触发引脚、如何为这两个芯片提供触发器以获得 ToF 测量。
如果我使用微控制器启用触发引脚
A) 它显示了一个读取的垃圾值 、即使传感器未连接到没有 EVM 板的 TDC1000-TDC7200。
为什么它显示没有 EVM 板时、即使传感器未连接到 TDC1000-TDC7200、也有一些垃圾读数?
请告诉我接口有什么问题?
谢谢主席先生。