This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:水流计量

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642044/tdc1000-tdc7200evm-water-flow-metering

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的先生:  

我已将不带 EVM 板的 TDC1000-TDC7200连接到适用于流量计应用的 Arduino 板微控制器。

已成功完成。

我对触发引脚连接感到困惑、在 TDC1000和 TDC 7200中、我们都有触发引脚、如何为这两个芯片提供触发器以获得 ToF 测量。

如果我使用微控制器启用触发引脚

 A) 它显示了一个读取的垃圾值 、即使传感器未连接到没有 EVM 板的 TDC1000-TDC7200。

     为什么它显示没有 EVM 板时、即使传感器未连接到 TDC1000-TDC7200、也有一些垃圾读数?

请告诉我接口有什么问题?

谢谢主席先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于感恩节假期,本论坛的答复被推迟。 我将深入了解这一点、并返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    触发引脚是 TDC7200上的输出、是 TDC1000上的输入。 TD7200的触发输出需要连接到 TDC1000上的触发输入。 要开始新的测量、微控制器将使用 SPI 设置 TDC7200上的 Start New Measurement 位。 这将导致 TDC7200在其触发引脚上生成触发信号、然后触发 TDC1000以开始其测量序列。

    有关连接原理图示例、请参阅 TDC1000-TDC7200EVM 用户指南 :www.ti.com/.../sniu021a.pdf

    此致、