请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-C2000EVM 主题中讨论的其他器件:TDC1000
您好!
我正在执行一个振荡测试、该电平是使用 TDC1000测量的。 我使用 GUI 记录一小时的信号。
遗憾的是、信号通常在测量期间关闭、并停止几秒钟。 然后、它不再测量每个信号、某些信号缺失、
然后、我只有450、0001小时(3600秒)的记录。 这种情况尤其在水溅得非常大时发生。 当水稍微移动时、会记录每个信号。
如何解决问题?
谢谢你。