This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:电平测量中的压降

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641711/tdc1000-c2000evm-dropouts-in-level-measurements

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

您好!

我正在执行一个振荡测试、该电平是使用 TDC1000测量的。 我使用 GUI 记录一小时的信号。

遗憾的是、信号通常在测量期间关闭、并停止几秒钟。 然后、它不再测量每个信号、某些信号缺失、

然后、我只有450、0001小时(3600秒)的记录。 这种情况尤其在水溅得非常大时发生。 当水稍微移动时、会记录每个信号。

如何解决问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期,本论坛的答复被推迟。 我将深入了解这一点、并返回给您。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katharina、

    在这种情况下、由于发生了振荡、TDC1000无法检测回波。 如果介质中的干扰足够大、信号将不会使其返回到振幅足以检测的传感器。 缓解击打影响的最常用方法是使用聚焦管、该聚焦管既可以提高管内的 SNR (充当波导)、又可以在移动整个容器时尽量减小管内的液位变化。

    管道的内径应与所用换能器的内径相同、底部有小孔、允许从储罐的其余部分向管道内的相同液位加注液体。

    此致、