This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1443:在使用 Ubuntu 16.04进行设置时等待数据

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642885/linux-awr1443-waiting-for-data-when-setting-up-with-ubuntu-16-04

器件型号:AWR1443

工具/软件:Linux

我已经完成了有关使用 Ubuntu 进行设置的说明:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Cloud_Agent

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Host_Support_CCSv7

一切似乎都安装正常。  使用 USB 连接电路板时、我看到:

总线001设备006:ID 0451:bef3 Texas Instruments、Inc.
它对应于安装中创建的 udev 规则。  我还按预期获得串行端口 AMC0和 AMC1
但我不知道哪一个对应于 CFG 端口、哪一个对应于数据端口。
我尝试了两种配置、但应用程序在两种情况下都将连接状态显示为"等待数据"。
电路板上的状态指示灯按预期显示: +5V 为红色、黄色的"Out of reset"指示灯亮起。
我首先尝试了 Chrome 版本、然后安装了独立版本、两者的结果相同。
下面是演示应用页面的屏幕截图:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    您是否已将 MMW 演示应用程序代码加载到设备中?
    将代码下载到器件后,您应该能够使用毫米波演示可视化工具“将配置发送到毫米波器件”。

    将配置下载到设备后,您将能够从设备接收对象数据。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、这是端口的权限问题。 将我的用户名添加到拨号组可以解决问题。

    此外、为了便于将来参考、命令端口为 ACM0、数据端口为 ACM1。  将其包含在安装说明中会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经加载到板上的其他器件。  尽管如此,我感谢你花时间审议这个问题。  我如上述评论中所指出的那样解决了这一问题。