This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:空间合格的电容数字转换

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641954/fdc1004-space-qualified-capacitance-to-digital-conversion

器件型号:FDC1004

我正在寻找 一种使用 TI 航天级组件的电容数字转换传感器架构。 FDC1004和其他器件似乎与我需要的器件类似、但不符合航天标准。 需要哪些符合航天标准的 TI 构建块? 感谢你的任何帮助。

一些细节:

电容器接口:2线直接连接到电容器

数字接口:灵活

电容范围:+/- 10pF 标称值、但灵活

共模电容:标称值为15pF、但灵活

航天认证:QML V 、防辐射(低电平、~ 10Krad TID)首选

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、我们没有 FDC1004或我们的电容数字系列中的任何一个符合航天标准的版本。 很抱歉、我们无法为您提供此类设备。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否有计划对 FDC1004系列中的任何内容进行空间限定? 我需要的日期是2019年5月。

    您能否推荐用于在符合航天标准的分立式 TI 组件中实施的高级架构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    目前、我们没有立即计划在2019年5月之前推出 FDC1004的航空级版本。 此外、我们无法发布 FDC 的内部原理图、因为它对 TI 保密。 如果您希望实现低分辨率电容数字转换器、则可以实现分立式解决方案。 有多种方法可以实现这一目的、每种方法都有各自的优势和利弊权衡。 如果您在网上搜索、常见的方法是使用积分器和 ADC。 但是、根据您所需的分辨率、可重复性、屏蔽等、使用分立式组件可能很难实现。
    此致、
    Luke