请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004 我正在寻找 一种使用 TI 航天级组件的电容数字转换传感器架构。 FDC1004和其他器件似乎与我需要的器件类似、但不符合航天标准。 需要哪些符合航天标准的 TI 构建块? 感谢你的任何帮助。
一些细节:
电容器接口:2线直接连接到电容器
数字接口:灵活
电容范围:+/- 10pF 标称值、但灵活
共模电容:标称值为15pF、但灵活
航天认证:QML V 、防辐射(低电平、~ 10Krad TID)首选