This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:为什么每个线性调频脉冲数据的头部部分具有较大的偏置?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642592/iwr1443-why-the-head-part-of-each-chirp-data-has-a-big-bias

器件型号:IWR1443

您好!  

我设置了一个项目来按 LVDS 输出捕获数据、发现 每个线性调频脉冲数据的头端有很大的偏置。

我的配置是 profileCfg 0 77 5 29 0 9 1 256 12200 0 48。

这是什么原因? 空闲时间还是 ADC 启动时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于每个线性调频脉冲的开始、有一个 ADC 启动时间、允许数字前端(DFE)滤波稳定。   在毫米波 SDK 1.1中、还添加了直流偏置控制(还有更新的 DFP 和 Radar Studio 封装)。   

    最初、您可以使用毫米波系统估算器设计雷达参数-"dev.ti.com/.../"

    您可以将计算的参数转换为 StaticConfig、DataConfig、RampTimingCalculator 和 SensorConfig

    在某些情况下、ADC 启动时间不仅会增加99%的趋稳时间、还会进一步增加以消除启动瞬态、在您的情况下、情况就是这样  

    numb DFE outsamples / DFE out rate +现有 ADC 开始时间。

    有一个用于消除直流偏置的附加 API。   我建议您先调整 ADC 启动时间。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

         感谢您的信息。

         我尝试在您推荐的网站中设置配置、最后找到更少的 ADC 时间和空闲时间。 我恐怕这比我的环境更糟。