您好!
我设置了一个项目来按 LVDS 输出捕获数据、发现 每个线性调频脉冲数据的头端有很大的偏置。
我的配置是 profileCfg 0 77 5 29 0 9 1 256 12200 0 48。
这是什么原因? 空闲时间还是 ADC 启动时间?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我设置了一个项目来按 LVDS 输出捕获数据、发现 每个线性调频脉冲数据的头端有很大的偏置。
我的配置是 profileCfg 0 77 5 29 0 9 1 256 12200 0 48。
这是什么原因? 空闲时间还是 ADC 启动时间?
谢谢!
您好!
对于每个线性调频脉冲的开始、有一个 ADC 启动时间、允许数字前端(DFE)滤波稳定。 在毫米波 SDK 1.1中、还添加了直流偏置控制(还有更新的 DFP 和 Radar Studio 封装)。
最初、您可以使用毫米波系统估算器设计雷达参数-"dev.ti.com/.../"
您可以将计算的参数转换为 StaticConfig、DataConfig、RampTimingCalculator 和 SensorConfig
在某些情况下、ADC 启动时间不仅会增加99%的趋稳时间、还会进一步增加以消除启动瞬态、在您的情况下、情况就是这样
numb DFE outsamples / DFE out rate +现有 ADC 开始时间。
有一个用于消除直流偏置的附加 API。 我建议您先调整 ADC 启动时间。
此致、
Joe Quintal