请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 您好! 我是 Wonjin Eom。
我始终感谢您的友好回答、但今天我还有一个问题。
我正在运行捕获演示以获取毫米波传感器 EVM 的 ADC 原始数据。
我使用了 CCS 存储器库并保存了100万个存储器字(采用16位 Hex TI 样式格式)。
但是当我检查保存的 dat 文件时,我发现只有第一个131010数据是非零数据,其余的都是零数据。
我修改了配置文件命令、但捕获的有效数据长度没有变化。
我想知道131010数据长度是否是捕获演示的限制、我应该使用 TSW1400 EVM 来捕获更有效的数据。
请告诉我答案。
谢谢你。