This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:捕获演示中捕获的数据长度的限制

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642622/iwr1443boost-limitation-of-captured-data-length-in-capture-demo

器件型号:IWR1443BOOST

您好! 我是 Wonjin Eom。

我始终感谢您的友好回答、但今天我还有一个问题。

我正在运行捕获演示以获取毫米波传感器 EVM 的 ADC 原始数据。

我使用了 CCS 存储器库并保存了100万个存储器字(采用16位 Hex TI 样式格式)。  

但是当我检查保存的 dat 文件时,我发现只有第一个131010数据是非零数据,其余的都是零数据。

我修改了配置文件命令、但捕获的有效数据长度没有变化。

我想知道131010数据长度是否是捕获演示的限制、我应该使用 TSW1400 EVM 来捕获更有效的数据。

请告诉我答案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonjin Eom、

    是的、数据受 L3存储器大小的限制。 这在 capture.h 文件中定义为 CAPTURE_L3RAM_DATA_MEM_SIZE。 它应该被定义为 0x20000、这对应 于131072字节。 您需要使用 Radar Studio 和 TSW1400来捕获大量数据。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    你的答案是完美的