This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:适用于 PMIC 的 AWR1243 I2C

Guru**** 2574195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642471/awr1243-awr1243-i2c-for-pmic

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1443

尊敬的先生/女士:

我在 AWR1243升压 EVK 原理图中检查了 PMIC 的 I2C 连接到 AWR1243引脚 P4和 R3、 但是、对于 AWR1243数据表、P4和 R3被保留、同时 R4和 R5也被保留在 DS 中、但仍然是 MSS 和 BSS 注销到 XDS110进行调试。   

这4个保留引脚(P4、R3、R4、R5)是否确实在 AWR1243上具有 I2C 主设备和 MSS/BSS 注销功能? 我知道它们在 AWR1642中确实具有。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    AWR1443器件具有 I2C 接口、由于 PCB 在1243和1443器件之间重复使用(因为它们封装兼容)、因此 I2C 连接也保留在 AWR1243升压器件中。 但 AWR1243器件没有 I2C 接口、因此您无法使用它们。 MSS 和 BSS 记录器引脚也是如此。

    此致、

    Vivek