请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642471/awr1243-awr1243-i2c-for-pmic
器件型号:AWR1243主题中讨论的其他器件: AWR1642、 AWR1443
尊敬的先生/女士:
我在 AWR1243升压 EVK 原理图中检查了 PMIC 的 I2C 连接到 AWR1243引脚 P4和 R3、 但是、对于 AWR1243数据表、P4和 R3被保留、同时 R4和 R5也被保留在 DS 中、但仍然是 MSS 和 BSS 注销到 XDS110进行调试。
这4个保留引脚(P4、R3、R4、R5)是否确实在 AWR1243上具有 I2C 主设备和 MSS/BSS 注销功能? 我知道它们在 AWR1642中确实具有。
BR
王