This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:在外部使用热复位引脚(J5的引脚11)

Guru**** 2574205 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641780/awr1642boost-to-use-warm-reset-pin-externally-pin-11-of-j5

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我们希望 在外部使用热复位引脚(J5的引脚11)、在连接复位开关的同一引脚上。 如果我们向该引脚提供信号、它必须充当复位开关。 需要进行哪些必要的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madan、您好!
    我假设当您要将热复位信号连接到复位开关时、您要从该开关断开复位信号。 是这样吗? 这在当前原理图中是不可能实现的。
    但您可以使用 EVM 上的 SW1开关来实现此目的。 为此、您需要断开 GPIO1信号与该开关的连接、并移除 R72。 将 R73更改为100欧姆、将 R68更改为10K。 将热复位信号连接到 SW1开关的引脚4。 这样、您就可以使用 SW1进行热复位。

    您可以参阅 AWR1642BOOST 板的原理图和汇编 PDF、以帮助您找到这些组件的位置。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我正在清除此要求一次、我们有一个 SPDT 开关从外部连接到 GPIO_19、它以低电平信号启动传感器(在 util/src/cli.c 中配置)。我们希望在开关信号为高电平时停止传感器、GPIO 在 MSS/main.c 中完成读取以停止传感器。 第一次尝试将完美地启动和停止传感器、但第二次尝试失败。 因此、我将高电平信号连接到 EVM 的复位开关 SW2、当 sdpt 输出为高电平时、它将复位 EVM 并开始等待 SPDT 低电平信号启动传感器。

    但在这种情况下、我不希望 通过 SPDT 开关输出直接连接复位开关(SW2)。 因此、我想 知道如何通过硬接线而不是 SW2来通过硬件进行复位。 或者、如果有任何通过软件执行的方法、请建议使用该方法。 是可在 MSS/main.c 中调用以复位 EVM 的任何软件 API 或函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madan、您好!
    如果我理解正确、您正在尝试使用 GPIO_19上的信号来启动和停止传感器、为此、您已将 GPIO_19信号连接到和外部 SPDT 开关。 您是否为此使用电平触发器或边沿触发器?
    我无法理解您尝试对 SW2开关执行的操作、您能否再次澄清该部分?


    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只是试过、是否起作用。 它可以正常工作、但我不希望任何硬接线连接到 SW2。
    SPDT 是电平触发的。 只需使用 GPIO_Read API 即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 那么、您是否可以为此目的使用 SW1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!