请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
我们希望 在外部使用热复位引脚(J5的引脚11)、在连接复位开关的同一引脚上。 如果我们向该引脚提供信号、它必须充当复位开关。 需要进行哪些必要的更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望 在外部使用热复位引脚(J5的引脚11)、在连接复位开关的同一引脚上。 如果我们向该引脚提供信号、它必须充当复位开关。 需要进行哪些必要的更改?
您好、Vivek、
我正在清除此要求一次、我们有一个 SPDT 开关从外部连接到 GPIO_19、它以低电平信号启动传感器(在 util/src/cli.c 中配置)。我们希望在开关信号为高电平时停止传感器、GPIO 在 MSS/main.c 中完成读取以停止传感器。 第一次尝试将完美地启动和停止传感器、但第二次尝试失败。 因此、我将高电平信号连接到 EVM 的复位开关 SW2、当 sdpt 输出为高电平时、它将复位 EVM 并开始等待 SPDT 低电平信号启动传感器。
但在这种情况下、我不希望 通过 SPDT 开关输出直接连接复位开关(SW2)。 因此、我想 知道如何通过硬接线而不是 SW2来通过硬件进行复位。 或者、如果有任何通过软件执行的方法、请建议使用该方法。 是可在 MSS/main.c 中调用以复位 EVM 的任何软件 API 或函数。