主题中讨论的其他器件: AFE031、 AFE032
大家好、
TI 是否提供与 AFE301配对的处理器? 与 Qualcomm QCA6410或 Renesas CPX4 (R9A06G061)有什么竞争优势?
-Jared
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jared、
[引用 userid="216618" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188584/afe3010-powerline-communications-processor "] TI 是否提供与 AFE301配对的处理器?[/quot]AFE031是窄带 PLC (NB-PLC)控制器、全功率 BW 高达300kHz。 AFE032也是 NB-PLC 控制器、具有高达500kHz (可用频率高达670kHz)的全功率带宽。 我们不提供 SoC PLC 集成 IC、我们使用与控制器配对的 C2000 DSP 处理器。 下面是三个可与控制器配合使用的低成本 DSP 处理器- TMS320F280013x、 TMS320F28002x、 TMS320F28004x 和其他控制器。 您可能希望联系 C2000团队、了解我们 DSP 处理器的应用。
上述 PLC 控制器不会直接与 基于 SoC 的集成 PLC 网络产品 Qualcomm QCA6410-AL3C 或 Renesas CPX4 (R9A06G061)竞争、尽管产品的模拟前端非常相似。 如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond