This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:电力线通信处理器

Guru**** 1461830 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010, AFE031, AFE032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188584/afe3010-powerline-communications-processor

器件型号:AFE3010
主题中讨论的其他器件: AFE031AFE032

大家好、

TI 是否提供与 AFE301配对的处理器? 与 Qualcomm QCA6410或 Renesas CPX4 (R9A06G061)有什么竞争优势?

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您是指 AFE301还是 AFE3010?

    我通知我们的处理器团队、他们是否可以帮助提供替代器件。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是指 AFE031、很抱歉出现了拼写错误。

    处理器团队的任何一个词?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    [引用 userid="216618" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188584/afe3010-powerline-communications-processor "] TI 是否提供与 AFE301配对的处理器?[/quot]

    AFE031是窄带 PLC (NB-PLC)控制器、全功率 BW 高达300kHz。 AFE032也是 NB-PLC 控制器、具有高达500kHz (可用频率高达670kHz)的全功率带宽。 我们不提供 SoC PLC 集成 IC、我们使用与控制器配对的 C2000 DSP 处理器。 下面是三个可与控制器配合使用的低成本 DSP 处理器- TMS320F280013x、 TMS320F28002x、 TMS320F28004x 和其他控制器。 您可能希望联系 C2000团队、了解我们 DSP 处理器的应用。  

    上述 PLC 控制器不会直接与 基于 SoC 的集成 PLC 网络产品 Qualcomm QCA6410-AL3C 或 Renesas CPX4 (R9A06G061)竞争、尽管产品的模拟前端非常相似。  如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond