This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:热图数据(detMatrix)-距离-多普勒功率值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/751302/awr1642boost-heatmap-data-detmatrix---range-doppler-power-value

器件型号:AWR1642BOOST

您好!  

我转储了 R-V 热图数据、发现生成的数据具有线形噪声。    

我将 PROFILE_SRR_START_FREQ_GHz 设置为79G。  请参阅下图(X 标签为距离指数、Y 标签为多普勒指数)

 

图1:79G

但是、当我将 profile_SRR_START_FREQ_GHz 设置为77G、78G 和80G 时、这些结果看起来正常。

请参阅图2-4 (X 标签是距离指数、Y 标签是多普勒指数)

图2:77G

图3:78G

图4:80G

 

这件事长期以来一直困扰着我。 您是否对配置文件设置有任何建议或此问题的可能原因。

提前感谢。

此致、

陈凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    这是器件勘误表(ANA#08)中提到的已知问题。
    www.ti.com/.../swrz072a.pdf

    请避免线性调频脉冲期间的79.2Ghz 频率或使用较大的斜率作为权变措施。

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushal、

    非常感谢您提供此信息。 这对我有很大帮助。
    我阅读了您提到的本文档、发现了问题 ANA#08。 但我不确定当我将设置设置设置为 ANA#08时会发生什么情况。
    您能否为我提供 ANA#08设置、以便我可以重现多普勒杂散、以及在哪里可以观察到多普勒杂散?
    此外、您能否解释为什么合成器的这种非线性在超过79.2GHz 时会导致多普勒杂散?


    此致、

    Kevin