https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/746894/iwr6843-iwr6843
器件型号:IWR6843Thread 中讨论的其他器件: AWR1243
尊敬的支持团队:
我是 Monash 大学的博士学生、我正在为短程晚餐分辨率应用开发60GHz 大规模 MIMO 读取器;因此、我需要级联几个芯片以实现我的目标。
但是、我找不到有关级联多 个 IWR6843芯片的文档。 我找到了适用于 AWR1243的支持文档、我发现 IWR6843和 AWR1243之间存在差异。 AWR1243具有 FMCW_OUT 和 FMCW_IN 引脚、可实现从主芯片到自身和从芯 片的20GHz 射频 LO 同步、但 IWR6843中没有用于级联芯片的类似引脚。
请您帮助我解决这个问题、您的支持为我的研究取得成功做出了很大贡献。
PS:我的项目是60GHz 频带、我实验室中的所有设备都在60GHz 频带下运行。 因此、我无法切换至76GHz 至81GHz 收发器。
Dong.nguyen@monash.edu
谢谢、
Dong、