This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/746894/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

尊敬的支持团队:  

我是 Monash 大学的博士学生、我正在为短程晚餐分辨率应用开发60GHz 大规模 MIMO 读取器;因此、我需要级联几个芯片以实现我的目标。

但是、我找不到有关级联多 个 IWR6843芯片的文档。 我找到了适用于 AWR1243的支持文档、我发现 IWR6843和 AWR1243之间存在差异。  AWR1243具有 FMCW_OUT 和 FMCW_IN 引脚、可实现从主芯片到自身和从芯 片的20GHz 射频 LO 同步、但 IWR6843中没有用于级联芯片的类似引脚。  

请您帮助我解决这个问题、您的支持为我的研究取得成功做出了很大贡献。

PS:我的项目是60GHz 频带、我实验室中的所有设备都在60GHz 频带下运行。 因此、我无法切换至76GHz 至81GHz 收发器。  

Dong.nguyen@monash.edu

谢谢、  

Dong、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    感谢您关注 TI 毫米波产品。
    遗憾的是、IWR6843不支持级联功能。 目前、仅 AWR1243系列器件支持级联功能。

    谢谢、此致、
    CHETHAN Kumar Y.B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否计划在任何60GHz 器件中引入级联功能? 能够在路线图上提供任何信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我看到项目人员计数和跟踪使用了 Iwr6843板、但板输出2D 点云信息、如何在跟踪时使板输出3D 点云信息?
    感谢你的答复
    孟振
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    请将您的问题发布到另一个主题中-我们很乐意在此处回答您的问题。  为每个问题创建一个独特的主题、使用户更容易找到相关答案。

    此致、

    Jusitn