Thread 中讨论的其他部件:AWR1642、MMWAVE-STUDIO
图1 图2
我使用 AWR1642 ES1.0/AWR1642 ES 2.0/AWR1243 ES2.0的 mmWave Studio 01_00_00+DCA1000+EVM 来捕获 ADC 数据。
1/使用 mmWave Studio 时、我发现在通过 DCA1000捕获数据后、mmWave Studio 始终无法从 raw.bin 文件输出 bin 文件。 它会崩溃。
2当使用这些 EVM 时,我发现如果 我设置了大量的帧, mmWave -studio 总是会崩溃,见图1。
以上2种情况下、我必须重新启动 mmWave Studio、甚至重新为 EVM 供电。
因此、我只能通过重新启动来捕获 ADC 数据、而捕获 ADC 数据 的时间不会很长。
我知道 TI 有 mmWave Studio 01_00_00_00和02_00_00_02。 每个版本的 mmWave Studio 都支持不同的 ES x.x
我的问题是
1/为什么 mmWave Studio 无法从 ray.bin 输出 bin 文件? 如何解决?
2/为什么在设置大帧数时 mmWave Studio 容易崩溃? 如何长时间采集 数据?
3 这些问题是否与 mmWave Studio 版本有关?
哪个版本支持 AWR1642 ES1.0/AWR1642 ES 2.0/AWR1243 ES2.0? 也许 mmWave Studio 1.0支持 AWR1642 ES1.0、mmWave Studio 2.0支持 AWR1642 ES2.0、AWR1243 ES3.0
AWR1243 ES2.0如何?
4/ 有时为了节省时间,我通过获取 几 个 Raw.bin 文件来捕获数据,而不是同时预置“postproc”按钮。 因此、我不会立即获取 bin 文件。
当我返回办公室时、我发现无法使用 mmWave Studio 从 Raw.bin 文件获取 bin 文件。
是否有任何方法 将 Raw.bin 转换为 bin 文件?