This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:哪个版本的 MMWAVE-STUDIO 支持 AWR1243 ES2.0?

Guru**** 2555660 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-STUDIO, AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/749571/awr1243-which-version-of-mmwave-studio-supports-awr1243-es2-0

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他部件:AWR1642、MMWAVE-STUDIO

      

                          图1                                                                                  图2

                                                         

我使用 AWR1642 ES1.0/AWR1642 ES 2.0/AWR1243 ES2.0的 mmWave Studio 01_00_00+DCA1000+EVM 来捕获 ADC 数据。

1/使用 mmWave Studio 时、我发现在通过 DCA1000捕获数据后、mmWave Studio 始终无法从 raw.bin 文件输出 bin 文件。 它会崩溃。

2当使用这些 EVM 时,我发现如果  我设置了大量的帧, mmWave -studio 总是会崩溃,见图1。

 以上2种情况下、我必须重新启动 mmWave Studio、甚至重新为 EVM 供电。

因此、我只能通过重新启动来捕获 ADC 数据、而捕获 ADC 数据 的时间不会很长。

我知道 TI 有 mmWave Studio 01_00_00_00和02_00_00_02。 每个版本的 mmWave Studio 都支持不同的 ES x.x

我的问题是

1/为什么 mmWave Studio 无法从 ray.bin 输出 bin 文件? 如何解决?

2/为什么在设置大帧数时 mmWave Studio 容易崩溃? 如何长时间采集 数据?

3 这些问题是否与 mmWave Studio 版本有关?

哪个版本支持 AWR1642 ES1.0/AWR1642 ES 2.0/AWR1243 ES2.0? 也许 mmWave Studio 1.0支持 AWR1642 ES1.0、mmWave Studio 2.0支持 AWR1642 ES2.0、AWR1243 ES3.0

AWR1243 ES2.0如何?

4/ 有时为了节省时间,我通过获取 几 个 Raw.bin 文件来捕获数据,而不是同时预置“postproc”按钮。 因此、我不会立即获取 bin 文件。

当我返回办公室时、我发现无法使用 mmWave Studio 从 Raw.bin 文件获取 bin 文件。

是否有任何方法 将 Raw.bin 转换为 bin 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否尝试从 MMWAVE-STUDIO 2.0版本进行捕获(针对 GUI 崩溃问题)、而对于 AWR1243 ES2.0、仅使用 MMWAVE-STUDIO 版本1.0中的固件? 因为 MMWAVE-STUDIO 2.0版本支持 AWRW1243 ES3.0。
    在 docs\mmwave_studio_release_notes.pdf 中、您可以找到支持的器件版本。



    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测量:
    1/对于 AWR1243 ES 2.0、是否将 MMWAVE-STUDIO 2.0 GUI 和 AWRSTUDIO 固件配置为 MMWAVE-1.0?
    2对于 AWR1642 ES2.0、我将 MMWAVE-2.0 GUI 和 AWRstudio 固件配置为 MMWAVE-2.0?
    3对于 AWR1642 ES1.0、是否将 MMWAVE-1.0 GUI 和 AWRstudio 固件配置为 MMWAVE-1.0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题4/如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将关闭此主题、因为在您创建的其他主题中回答了第4个问题。
    e2e.ti.com/.../2769342


    此致、
    Jitendra