This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 磁致伸缩液位传感器

Guru**** 2575885 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317, DRV5055-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642183/magnetostrictive-level-sensor

主题中讨论的其他器件:TIDA-00317DRV5055-Q1

我想使用磁致伸缩液位传感器了解地下储罐中的燃油和水的高度。 TI 是否具有磁致伸缩液位传感器的参考设计?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erwin、

    TIDA-00317 (基于电容式的液位感应传感器参考设计)是否能为您提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容式传感器是否可以安全地用于加油站地下储罐中的汽油、柴油/机油等燃油液体?
    电容式传感器是否检测到燃油液下方有水?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erwin、
    这些具体的答案、我没有-我可以说、TI 的器件适用于商业应用、例如消费类电子产品、汽车应用以及太空卫星应用。

    也许您认为您只是想在油箱中使用机械浮子、并且会使用某种类型的线性霍尔传感器测量偏转、而不是将电路板浸入汽油中? 如果是、您可以考虑 DRV5055-Q1。 这是我们最新的线性霍尔传感器、模拟输出、它可以位于气罐外部(或其他任何位置)、并测量磁体在一个轴上与 IC 的接近度。 也许您会感兴趣这样的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兄弟、


    您说得对、我担心在易爆区域使用"基于电容的液位感应传感器"、因为传感器的电极与燃油直接接触、如果有小火花、则会导致爆炸。 在充电过程中意外进入油箱的电线、钉子或其他小金属将触发火花?

    我已经尝试使用"霍尔效应传感器"、限制因素是受温度影响的测量结果的精度。 温度变化将改变传感器的输出电压、因此会影响测量结果的精度。

    "磁致伸缩液位传感器"、我认为这是最佳选择、将电流脉冲发送到磁致伸缩线并读取返回脉冲。 当涉及磁浮点时、脉冲将返回。  

    谢谢你。