请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-00317、 DRV5055-Q1我想使用磁致伸缩液位传感器了解地下储罐中的燃油和水的高度。 TI 是否具有磁致伸缩液位传感器的参考设计? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用磁致伸缩液位传感器了解地下储罐中的燃油和水的高度。 TI 是否具有磁致伸缩液位传感器的参考设计? 谢谢
兄弟、
您说得对、我担心在易爆区域使用"基于电容的液位感应传感器"、因为传感器的电极与燃油直接接触、如果有小火花、则会导致爆炸。 在充电过程中意外进入油箱的电线、钉子或其他小金属将触发火花?
我已经尝试使用"霍尔效应传感器"、限制因素是受温度影响的测量结果的精度。 温度变化将改变传感器的输出电压、因此会影响测量结果的精度。
"磁致伸缩液位传感器"、我认为这是最佳选择、将电流脉冲发送到磁致伸缩线并读取返回脉冲。 当涉及磁浮点时、脉冲将返回。
谢谢你。