请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004EVM 主题中讨论的其他器件: FDC2214EVM
您好!
我已安装感应解决方案 EVM GUI v1.0.3。 并希望将其与 FDC1004EVM 和 FDC2214EVM 配合使用。 在我的计算机上、我安装了 Win7 Professional SP1。
当我启动软件并插入时、它无法识别电路板。 设备管理器显示没有安装用于板的驱动程序。
此致、
Flo