This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:传感解决方案 GUI v1.0.3不能与 FDC1004EVM 或 FDC2214EVM 连接

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640268/fdc1004evm-sensing-solutions-gui-v1-9-3-doesn-t-connect-to-fdc1004evm-or-fdc2214evm

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214EVM

您好!

我已安装感应解决方案 EVM GUI v1.0.3。 并希望将其与 FDC1004EVM 和 FDC2214EVM 配合使用。 在我的计算机上、我安装了 Win7 Professional SP1。

 当我启动软件并插入时、它无法识别电路板。 设备管理器显示没有安装用于板的驱动程序。

此致、

Flo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我已经在 Win 10 PC 上尝试了它、但同样出现了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    抱歉、您遇到此问题。 您是否能够进入设备管理器(Windows 10 ->右键单击计算机->管理)并在 COM 端口部分下检查电路板连接到 PC 时是否看到"EVM"?

    如果没有、则可能需要手动强制设备管理器在 GUI 安装文件夹中查找连接设备的驱动程序、该文件夹通常为 C->TI ->感应解决方案 EVM GUI 1.9.3

    请告诉我这是否解决了问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助

    Flo