请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
我们希望在不按下复位开关的情况下复位电路板。 我们将 SPDT 开关连接到 GPIO_19 (J5连接器的引脚12)、以低电平信号启动传感器。 GPIO 上的高电平信号、该信号应复位 EVM。
从软件方面可以做什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望在不按下复位开关的情况下复位电路板。 我们将 SPDT 开关连接到 GPIO_19 (J5连接器的引脚12)、以低电平信号启动传感器。 GPIO 上的高电平信号、该信号应复位 EVM。
从软件方面可以做什么?