This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:热复位、无需按下复位开关

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641777/awr1642boost-warm-reset-without-pressing-reset-switch

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我们希望在不按下复位开关的情况下复位电路板。 我们将 SPDT 开关连接到 GPIO_19 (J5连接器的引脚12)、以低电平信号启动传感器。 GPIO 上的高电平信号、该信号应复位 EVM。

从软件方面可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madan、您好!

    您在使用2个不同的 GPIO 时是否有任何限制? 一个用于传感器启动、另一个用于复位?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无约束、我可以使用2个 GPIO。 但启动/停止应同步。 正确。 如果没有上电/断电或复位、传感器可以多次启动/停止?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丹

    您将需要使用一些同步事件来处理软件中的同步。

    -Raghu